This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:925Q SCH回顾并给我一些建议

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/585743/ds90ub925q-q1-925q-sch-review-and-give-me-some-advices

部件号:DS90UB925Q-Q1

尊敬的先生

我在新项目360泊车辅助中使用了TI DS90UB925-Q1/926-Q1。

我有疑问,请帮忙给我一些建议。

如下陈述正确还是错误?

有人说:

当DS90UB925与DS90UB926进行通信时,信号必须匹配。

例如:如果它在DS90UB925中接收RGB信号,则它必须在DS90UB926中为RGB信号,并且必须固定RGB信号的顺序。

顺便提一下,请帮助查看我的SCH。

谢谢!

e2e.ti.com/.../12_5F00_FPDLinkIII.pdfc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生
    请您帮助查看SCH吗? 我们的日程非常紧迫。
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bin,
    1.关于匹配,请注意:UB925中的R1必须与UB926中的R1匹配。
    2.在sch.中,请检查PCLK? 您可以将10uf插入电源针脚,并在电源针脚附近添加更多0.01uf。

    此致,
    Steven