请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB925Q-Q1 尊敬的先生
我在新项目360泊车辅助中使用了TI DS90UB925-Q1/926-Q1。
我有疑问,请帮忙给我一些建议。
如下陈述正确还是错误?
有人说:
当DS90UB925与DS90UB926进行通信时,信号必须匹配。
例如:如果它在DS90UB925中接收RGB信号,则它必须在DS90UB926中为RGB信号,并且必须固定RGB信号的顺序。
顺便提一下,请帮助查看我的SCH。
谢谢!