This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:在一个USB端口上插入TUSB4041I会禁用其他端口

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/587238/tusb4041i-insertion-of-tusb4041i-on-one-usb-port-disables-other-port

部件号:TUSB4041I

您好,

我的客户使用TUSB4041I制作USB 2.0 集线器。 似乎集线器本身可以正常工作。 虽然他们报告将集线器插入两个USB 2.0 端口中的一个后,他们发现另一个USB 2.0 端口无法再工作,尽管集线器的下游端口似乎工作正常。 他们的系统是Android 5.1。 处理器是 Intel Cherry Trail。 此问题的根本原因是什么? 如何解决问题?

这是非常紧迫的。 是否有人能给我一些建议?

提前感谢您的参与。

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    请澄清以下内容:您是否说集线器在主机的其中一个USB端口中工作正常,但在将其连接到另一个主机的端口时无法正常工作? 如果是这种情况,则主机的下行端口可能出现问题。
    您能否提供您的示意图以供查看?
    主机的两个USB端口是否相互关闭?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。其主机有两个USB端口:USB0和USB1。 插入集线器之前,设备可在任意USB端口上工作。 但是,一旦将集线器插入USB1,USB0上的设备将无法再工作,而集线器下游端口上的设备可以正常工作,反之亦然。  考虑到集线器的下游端口工作正常,我认为不 是集线器电路的问题。 我猜 这是 主机系统端的驱动程序问题(Android 5.1)。
    谢谢你。