请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB4041I 您好,
我的客户使用TUSB4041I制作USB 2.0 集线器。 似乎集线器本身可以正常工作。 虽然他们报告将集线器插入两个USB 2.0 端口中的一个后,他们发现另一个USB 2.0 端口无法再工作,尽管集线器的下游端口似乎工作正常。 他们的系统是Android 5.1。 处理器是 Intel Cherry Trail。 此问题的根本原因是什么? 如何解决问题?
这是非常紧迫的。 是否有人能给我一些建议?
提前感谢您的参与。
John