This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E05U06:插入损耗信息和模拟模型

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/587798/tpd1e05u06-insertion-loss-information-and-simulation-model

部件号:TPD1E05U06

您好,

 

我的客户询问了用于信号集成模拟的TPD1E05U06的插入损耗信息。

但我们发现,以下链接中的.S2P文件模型与数据表中的实际曲线之间存在一些间隙图 8.

http://www.ti.com/product/TPD1E05U06/toolssoftware

 

您是否可以修改模型或提供1.35GHz,2.75GHz和5.4GHz频率下的实际插入损耗? 谢谢!

 

此致,

Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam,


    我将研究如何更改它,但是您是否说,对于每个区域,.s2p文件的最大插入损耗是不可接受的?

    因为.s2p文件的最大插入损耗(@10GHz =~3.7)大于5.4GHz (~3.5GHz)的最高频率,比其他两个频率低~2dB。

    还应注意,数据表中的图形和.s2p是数据表不保证的典型图形。

    此致,

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Cameron:

    是的,您可以发现.s2p型号在1.35GHz,2.75GHz和5.4GHz时的损耗(dB)与数据表中的不同(图8)。 感谢您的支持!

    从数据表第9页,   

    从.s2p型号,

    此致,

    Sam Ting