请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPD1E05U06 您好,
我的客户询问了用于信号集成模拟的TPD1E05U06的插入损耗信息。
但我们发现,以下链接中的.S2P文件模型与数据表中的实际曲线之间存在一些间隙图 8.
http://www.ti.com/product/TPD1E05U06/toolssoftware
您是否可以修改模型或提供1.35GHz,2.75GHz和5.4GHz频率下的实际插入损耗? 谢谢!
此致,
Sam Ting