请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS2553 您好,
我正在测试TPS2553电流限制功能,我尝试通过Eload CC模式将电流从0A降低到1.8A,预期结果是在一定电压下电流限制在1.8A左右。 但似乎没有。 是否有人帮助我澄清此问题?
我的极限值设置为15k ohm,曲线作为附件。 (黄色代表Vin,蓝色代表Vout,绿色代表故障,红色代表电流(1A/1V))
还有一个问题,为什么一段时间后会出现脉冲?