This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553:电流限制不起作用

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/587561/tps2553-current-limit-does-not-work

部件号:TPS2553

您好,

我正在测试TPS2553电流限制功能,我尝试通过Eload CC模式将电流从0A降低到1.8A,预期结果是在一定电压下电流限制在1.8A左右。 但似乎没有。 是否有人帮助我澄清此问题?

我的极限值设置为15k ohm,曲线作为附件。 (黄色代表Vin,蓝色代表Vout,绿色代表故障,红色代表电流(1A/1V))

还有一个问题,为什么一段时间后会出现脉冲?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试使用电阻器负载而不是Eload。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Eric,

    谢谢! 看起来一切都很好。

    电流限制不起作用的原因是负载开关的Eload接收器电流过大,即使负载开关尝试关闭也是如此?