请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.5982万 Table 1-1中有两种命令寄存器:0x08:Cmd1和0x10:Cmd2。 《主机接口技术参考手册》中的唯一地址接口寄存器,
主命令接口和辅助命令接口介绍了这些寄存器。
这些 命令界面有何区别? 如何区分这些命令界面的用法?
Tamio
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Table 1-1中有两种命令寄存器:0x08:Cmd1和0x10:Cmd2。 《主机接口技术参考手册》中的唯一地址接口寄存器,
主命令接口和辅助命令接口介绍了这些寄存器。
这些 命令界面有何区别? 如何区分这些命令界面的用法?
Tamio