This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:2种命令接口

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/587476/tps65982-2-kinds-of-command-interface

部件号:TPS6.5982万

   Table 1-1中有两种命令寄存器:0x08:Cmd1和0x10:Cmd2。 《主机接口技术参考手册》中的唯一地址接口寄存器,

主命令接口和辅助命令接口介绍了这些寄存器。

  这些 命令界面有何区别?  如何区分这些命令界面的用法?

Tamio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tamio:

    CMD1和CMD2允许由两个不同的I2C主控发送4CC命令。 两个端口之间的接口相同。 但是,CMD1通常与I2C1一起使用,而CMD2通常与I2C2一起使用,但也可以切换。 此外,建议不要同时发送2个命令,因为设备一次只能处理一个命令。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric,

    感谢您的回复。
    我明白了。
    我希望每台设备的技术文档都能在您的回答中得到更详细的说明。

    谢谢,此致,
    Tamio