This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH948-Q1:I'm混淆了如何处理FPD链路未使用的输出引脚

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/586322/ds90uh948-q1-i-m-confused-how-to-handle-unused-output-pin-of-fpd-link

部件号:DS90UH948-Q1

您好,

能否告诉我如何处理未使用的FPD链路输出引脚? 根据数据表,其描述如下。 它是否意味着一条通道的每个正负引脚之间的分流电阻器? 是否可以使其输出保持打开或接地? 提前感谢你的导游!!

"FPD-LINK OpenLDI输出引脚-布局说明:对于未使用的LVDS输出,使用单个100 Ω 端接端接于
传输管路的末端。'

此致,

Victor Park

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Victor,

    对于LVDS输出对,差分信号之间的100欧姆负载是端接输出的正确方式。 根据规范,驱动程序为电流驱动,这将为驱动程序创建一个已知的平衡状态。 保持输出未端接可能会导致所用输出的噪声或抖动增加。 请勿让它们保持开路或接地引脚,在每个+和-对之间放置一个100欧姆的电阻器。

    对于未使用的FPD链路数据对(948和949/串行器之间):

    此致,