请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UH948-Q1 您好,
能否告诉我如何处理未使用的FPD链路输出引脚? 根据数据表,其描述如下。 它是否意味着一条通道的每个正负引脚之间的分流电阻器? 是否可以使其输出保持打开或接地? 提前感谢你的导游!!
"FPD-LINK OpenLDI输出引脚-布局说明:对于未使用的LVDS输出,使用单个100 Ω 端接端接于
传输管路的末端。'
此致,
Victor Park