大家好。
我有一些关于I2C_EN/PIN>的问题
当I2C_EN/PIN为低电平时,当设备从slow_CTL,pre_SEL和EQ_SEL/A0读取时。
我想谈谈时间表。
我们可以动态更改I2C_EN/PIN的高或低值吗?
3.如果我们不使用SDA_SRC/SCL_SRC/SDA_SNK/SCL_SNK pis,我是否可以打开此引脚?
我想尽快收到您的意见/
此致,
Sho
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好。
我有一些关于I2C_EN/PIN>的问题
当I2C_EN/PIN为低电平时,当设备从slow_CTL,pre_SEL和EQ_SEL/A0读取时。
我想谈谈时间表。
我们可以动态更改I2C_EN/PIN的高或低值吗?
3.如果我们不使用SDA_SRC/SCL_SRC/SDA_SNK/SCL_SNK pis,我是否可以打开此引脚?
我想尽快收到您的意见/
此致,
Sho
您好,Moises San
感谢您的快速响应。
我对你的回答作了如下评论。
1.您是否正在寻找所需的时间
>>我知道 这些引脚是连续采样的,所以我不需要计时表。
正确吗?
2.您可以更改I2C_EN,而不必进行重置或执行电源循环。
>>我知道我们可以动态更改I2C_EN。
3.连接到GND SCL_SRC/SDA_SRC,在SCL_SNK/SDA_SNK中放置2k上拉电压至5V。
>> SCL_SRC/SDA_SRC没有问题。除了 您的建议外,
我认为 SCL_SNK/SDA引脚应该连接到DDC_SCL / DDC_SDA引脚。
正确吗?
此致,
Sho
Sho-san,您好!
1.是的,引脚连续采样,在GPIO模式下,您可以验证GPIO读取I2C寄存器的状态。
3.对于DDC,我们推荐snoop模式,这是SCL_SRC/SDA_SRC绑定到GND,SCL_SNK/SDA_SNK从HDMI连接器连接到GPU,并将2k上拉电压连接到5V。 使用此侦听DP159可以监控TMDS_CLK_Ratio并根据需要进行自我配置。
有些客户不想使用snoop模式,而喜欢通过I2C控制TMDS_CLK_Ratio。
如果GPU不支持来自DDC的5V电压,则需要额外的电平转换器。
此致