This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:关于I2C_EN/PIN

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/585812/sn65dp159-about-i2c_en-pin

部件号:SN65DP159

大家好。

我有一些关于I2C_EN/PIN>的问题

当I2C_EN/PIN为低电平时,当设备从slow_CTL,pre_SEL和EQ_SEL/A0读取时。
   我想谈谈时间表。

我们可以动态更改I2C_EN/PIN的高或低值吗?

3.如果我们不使用SDA_SRC/SCL_SRC/SDA_SNK/SCL_SNK pis,我是否可以打开此引脚?

我想尽快收到您的意见/

此致,
Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。

    我的问题怎么样?
    如果您有任何意见,请告诉我。

    我的客户希望尽快得到您的回答。

    此致,
    Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sho-san,您好!


    1.您是否正在寻找所需的时间  

    2.您可以更改I2C_EN,而不必进行重置或执行电源循环。

    3.连接到GND SCL_SRC/SDA_SRC,在SCL_SNK/SDA_SNK中放置2k上拉电压至5V。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moises San

    感谢您的快速响应。
    我对你的回答作了如下评论。

    1.您是否正在寻找所需的时间  
    >>我知道 这些引脚是连续采样的,所以我不需要计时表。
       正确吗?

    2.您可以更改I2C_EN,而不必进行重置或执行电源循环。
    >>我知道我们可以动态更改I2C_EN。

    3.连接到GND SCL_SRC/SDA_SRC,在SCL_SNK/SDA_SNK中放置2k上拉电压至5V。
    >> SCL_SRC/SDA_SRC没有问题。除了 您的建议外,
        我认为 SCL_SNK/SDA引脚应该连接到DDC_SCL / DDC_SDA引脚。
       正确吗?

    此致,
    Sho


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sho-san,您好!

    1.是的,引脚连续采样,在GPIO模式下,您可以验证GPIO读取I2C寄存器的状态。

    3.对于DDC,我们推荐snoop模式,这是SCL_SRC/SDA_SRC绑定到GND,SCL_SNK/SDA_SNK从HDMI连接器连接到GPU,并将2k上拉电压连接到5V。 使用此侦听DP159可以监控TMDS_CLK_Ratio并根据需要进行自我配置。  

    有些客户不想使用snoop模式,而喜欢通过I2C控制TMDS_CLK_Ratio。

    如果GPU不支持来自DDC的5V电压,则需要额外的电平转换器。

    此致