This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD234:在无VCC的情况下,将3.3V应用到D (1针)和R (8针)

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/586197/sn65hvd234-applying-3-3v-to-d-1pin-and-rs-8pin-under-no-vcc

部件号:SN65HVD234

大家好,

我相信,如果 在 无VCC的情况下对D (1引脚)和R (8引脚)应用3.3V电压,这是不可抹平的,因为数据表中的ABS最大额定值。
我的理解是否正确?

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita,您好!

    是的,您的理解是正确的。