请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN65HVD234 大家好,
我相信,如果 在 无VCC的情况下对D (1引脚)和R (8引脚)应用3.3V电压,这是不可抹平的,因为数据表中的ABS最大额定值。
我的理解是否正确?
此致,
Yaita /日本距离
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我相信,如果 在 无VCC的情况下对D (1引脚)和R (8引脚)应用3.3V电压,这是不可抹平的,因为数据表中的ABS最大额定值。
我的理解是否正确?
此致,
Yaita /日本距离