Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I, TPS2065D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB4041I 主题中讨论的其他部件: TPS2065D
您好,
我的客户正在设计TUSB4041I 4端口集线器。 考虑到4个下游端口不会用于蓄电池充电。 我不知道4端口是否可以共享一个电源开关? 例如,将所有4个VBUS连接到单通道电源开关(例如TPS2065D)的输出,将来自TUSB4041I的4个PWRCTL1~4信号导线连接在一起以启用电源开关。 这种设计是否可行?
谢谢!
John