This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:4个下行端口是否可以共享单个电源交换机?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I, TPS2065D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/585817/tusb4041i-can-4-downstream-port-share-a-single-power-switch

部件号:TUSB4041I
主题中讨论的其他部件: TPS2065D

您好,

我的客户正在设计TUSB4041I 4端口集线器。 考虑到4个下游端口不会用于蓄电池充电。 我不知道4端口是否可以共享一个电源开关? 例如,将所有4个VBUS连接到单通道电源开关(例如TPS2065D)的输出,将来自TUSB4041I的4个PWRCTL1~4信号导线连接在一起以启用电源开关。 这种设计是否可行?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    这可以在假设电源开关具有支持所有端口的电源预算的情况下完成,但是,当任何下游端口上发生过电流事件时,所有这些端口都将被禁用。
    此致