请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TCA6408A-Q1 Champs,
因此,如果在TCA6408上为VDDP引脚供电电压为1.8V,如果在漏极开路模式下配置,是否可以将上拉电压提升至2.8V? 通常我会说这在IC设计上是不能的;但如果它是真正的开放排水,那么也许这是可行的。 功能图是数据表,仅显示ESD二极管接地,而不显示导轨上的一个,这是真正的漏极开路输出的典型情况;但我想问这样做是否会有问题。 我认为我的客户确实在尝试询问他们是否可以混合使用-即,他们的一些I/O将被拉至2.8V,另一些则被拉至1.8V;但他们使用1.8V作为该部件的VDDP。 它听起来也很生动,在布局完成和电路板组装后,可能会向我提出问题;否则,我会以为您只会使用2.8V作为VDDP; 但是,如果使用漏极开路模式,请告知是否可以将输出上拉至高于VDDP的VDD。