This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A-Q1:上拉电压与VDDP电压对比

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/586076/tca6408a-q1-pullups-vs-vddp-voltages

部件号:TCA6408A-Q1

Champs,

因此,如果在TCA6408上为VDDP引脚供电电压为1.8V,如果在漏极开路模式下配置,是否可以将上拉电压提升至2.8V?  通常我会说这在IC设计上是不能的;但如果它是真正的开放排水,那么也许这是可行的。  功能图是数据表,仅显示ESD二极管接地,而不显示导轨上的一个,这是真正的漏极开路输出的典型情况;但我想问这样做是否会有问题。  我认为我的客户确实在尝试询问他们是否可以混合使用-即,他们的一些I/O将被拉至2.8V,另一些则被拉至1.8V;但他们使用1.8V作为该部件的VDDP。  它听起来也很生动,在布局完成和电路板组装后,可能会向我提出问题;否则,我会以为您只会使用2.8V作为VDDP; 但是,如果使用漏极开路模式,请告知是否可以将输出上拉至高于VDDP的VDD。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rader:
    您能否为我提供一个示意图或详细的图表? 输入不是漏极开路。 它们被缓冲。 功能图不显示内部的所有电路,但通常,如果设备是漏极开路输入,则会在数据表中调用。

    您也不应该错配输入电压。 所有I/O均由VCCP设置。 如果您要执行某些错误匹配,您可能需要一个级别转换器。
    Francis Houde