This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:频率范围:EOM功能

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/594713/ds125df1610-frequency-range-eom-feature

部件号:DS125DF1610

TI专家您好

  我正在设计USB C型电缆测试仪,它可以使用再定时器进行设计实施。再计时器的用途是通过C型电缆生成PRBS和检查PRBS。 E Marker类型c电缆将支持高达10Gbps的数据速率

根据我的理解,输入锁定:9.8 Gbps到12.5 Gbps (加上除2,除4, 或者除以8子速率),无法实现480Mbps的目视开放显示器。但我看到市场上一些使用这种双芯片 DS125DF1610的产品可以实现518.19MHZ的目视开放显示器。您是否知道如何 通过固件实现这一目标???  

提前感谢!

请参阅附加的草图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    只要CDR被锁定,就可以使用眼部监视器功能。 除了在定时模式下支持数据表满速率的2/4/8除法子速率外,如果输入数据为1010时钟模式, 则再定时器应能够锁定除以16数据速率。 遗憾的是 ,我认为DS125DF1610无法以518.19MHZ的速率获得CDR锁。

    此致,

    Rodrigo Natal

    HSSC应用工程师