请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS125DF1610 TI专家您好
我正在设计USB C型电缆测试仪,它可以使用再定时器进行设计实施。再计时器的用途是通过C型电缆生成PRBS和检查PRBS。 E Marker类型c电缆将支持高达10Gbps的数据速率
根据我的理解,输入锁定:9.8 Gbps到12.5 Gbps (加上除2,除4, 或者除以8子速率),无法实现480Mbps的目视开放显示器。但我看到市场上一些使用这种双芯片 DS125DF1610的产品可以实现518.19MHZ的目视开放显示器。您是否知道如何 通过固件实现这一目标???
提前感谢!