This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2543:Apple设备使用数据充电

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2543

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/593918/tps2543-apple-device-charging-with-data

部件号:TPS2543

我有一位客户请求一个具有数据连接和Apple 2.1a (或更高)充电功能的USB端口。  迄今为止,我采用的方法是CDP模式下的TPS2543。  这导致Apple iPad第4代和某些各种iPhone (6和7)的最大电流为1.5A。  

从我通过各种论坛/谷歌搜索发现的信息来看,我可能需要使用Apple IAP处理器来获得2.1a的完整充电电流,并且仍然保持数据连接。  我尚未找到任何有关这方面的确切资料。  我的问题是:

-我需要IAP处理器,还是有其他方法(考虑在模式之间切换TPS2543的微操作)

-如果我使用IAP处理器,其他设备(Android)是否会停止在较高电流下充电(我在CDP模式中看到Android设备超过1.5A)?

如果我使用IAP处理器,这是否会使TPS2543变得不必要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,bric,

    DCP顾名思义是一种无数据,仅收费的连接。 市场上有多个DCP USB充电端口控制集成电路,可模拟流行消费产品所需的电子签名,目的是为不同制造商的便携设备提供最佳充电。 除了提供这些电气签名外,TPS2543等器件还提供USB端口电流限制,在USB端口出现故障(短路)时保护电源。

    为了保持一致的用户体验以及iOS设备的安全性和完整性,Apple对连接到其产品的“附件”制定了非常明确的准则。 最好直接联系Apple,了解其iOS附件规格以及如何实施兼容的iOS兼容产品。

    谢谢!
    Jaime