请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS2543 我有一位客户请求一个具有数据连接和Apple 2.1a (或更高)充电功能的USB端口。 迄今为止,我采用的方法是CDP模式下的TPS2543。 这导致Apple iPad第4代和某些各种iPhone (6和7)的最大电流为1.5A。
从我通过各种论坛/谷歌搜索发现的信息来看,我可能需要使用Apple IAP处理器来获得2.1a的完整充电电流,并且仍然保持数据连接。 我尚未找到任何有关这方面的确切资料。 我的问题是:
-我需要IAP处理器,还是有其他方法(考虑在模式之间切换TPS2543的微操作)
-如果我使用IAP处理器,其他设备(Android)是否会停止在较高电流下充电(我在CDP模式中看到Android设备超过1.5A)?
如果我使用IAP处理器,这是否会使TPS2543变得不必要?