Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TPS2003C, TPS2051B-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS2003C 主题中讨论的其他部件:TUSB8041, TPS2051B-Q1
您好,
我需要帮助为我的应用程序选择最佳部件。 我正在使用TUSB8041 USB集线器的T.I.参考设计(tidrbt8.pdf),该集线器使用TPS2003C来限制端口1和2的功率。 在我的应用中,我想将USB端口的可用电流限制为每个端口500mA。 我需要什么部件来完成此操作? 我确实遇到了另一个部件 ,TPS256x双通道精密可调节限流电源开关。 此设计适用于汽车应用,因此最好找到适合汽车使用的零件。
谢谢!
Jim T.