This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2003C:需要有关为USB端口电源选择电流限制器的帮助

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TPS2003C, TPS2051B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/598602/tps2003c-need-help-picking-a-current-limiter-for-a-usb-port-power

部件号:TPS2003C
主题中讨论的其他部件:TUSB8041TPS2051B-Q1

您好,

我需要帮助为我的应用程序选择最佳部件。 我正在使用TUSB8041 USB集线器的T.I.参考设计(tidrbt8.pdf),该集线器使用TPS2003C来限制端口1和2的功率。 在我的应用中,我想将USB端口的可用电流限制为每个端口500mA。 我需要什么部件来完成此操作? 我确实遇到了另一个部件 ,TPS256x双通道精密可调节限流电源开关。 此设计适用于汽车应用,因此最好找到适合汽车使用的零件。

谢谢!

Jim T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您可以尝试查看tps2051B-Q1是否适合您的情况。