请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB940-Q1 大家好,
请告诉我以下主题。
我正在以RAW10模式而非默认RGB888配置DS90UB940。
在这种配置下,我测量了MIPI时钟。
如数据表所示,这是PCLK的7倍。
但是,我怀疑MIPI时钟应该是PCLK的2.5 时间。
因为在RGB888模式中,包含四个填充位的28位被序列化和
通过两个MIPI数据通道发送。
28位数据流分为两个14位数据流。 MIPI雇用DDR。
所以,时钟是14次的一半,结束了7次。
当对原始10进行灭菌时,两个MIP数据通道在一个PCLK周期内传输5位流。
DDR时钟应为PCLK的2.5 时间。
您认为我的不正确吗?
如果是,您能否解释一下谁使用7倍的PCLK处理原始10数据?
感谢您的及时反馈。
Mita