This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1.0232万:HS_RX寄存器设置优化过程

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/598983/tlk10232-hs_rx-register-setting-optimization-procedure

部件号:TLK1.0232万

大家好,

感谢您在以下URL中提供注册说明材料。

https://e2e.ti.com/support/interface/high_speed_interface/f/138/t/59.5706万

由于我们的客户在HS_RX端发现错误,他们正在尝试优化HS_RX寄存器设置。 它们不使用链路培训(手动设置)。

对于地址0x1E,0x0004寄存器中的HS_RX寄存器设置,有太多参数和组合需要优化。

优化每个设置的最佳步骤是什么? (第一个优化xxx,然后是yyy...)

我们如何判断该设置是否已优化?

如果您能具体地向我们解释,我们将不胜感激。

此致,

KAWAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kawai,

    RX SERDES设置仍需要某种类型的调整。 在这里,您必须花时间调整这些设置,直到(大部分)没有错误。
    HS_SERDES_CONTINT_1/2/3 (由于这是预先强调的,因此不是4,仅适用于铜链路,不适用于光纤链路)

    首先关注:
    HS_ENTRACK
    HS_EQPRE
    hs_peak_disable
    HS_H1CDRMODE

    通过HS_ERROR_counter,用户可以验证无效代码字的数量。 同时监控channel_status_1以验证链路状态。

    此致,
    路易斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lui-San,

    感谢您的支持,我对我的延迟深表歉意。

    我知道,首先您应该关注四个参数(HS_ENTRACK,HS_EQPRE,HS_PEAD_DISABLE,HS_H1CDRMODE),但是, 我们是否需要逐个检查所有寄存器值组合以检查错误?

    通常,均衡器增益应根据迹线长度进行优化,但我认为结果可能会因其他寄存器值的组合而不同(也可能取决于光学模块)。

    在优化上述4个寄存器后,还有其他参数需要查看。
    当这些更改时,我们是否需要进一步优化,包括上述4个寄存器?

    此致,
    KAWAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kawai,

    遗憾的是,如果未启用链接培训,则调整RX设置的过程可能会比较详尽。 用户需要尝试不同的组合以避免位错误。

    随附的应用手册中包含了这些参数的说明,可根据每个系统调整设备。

    我希望这能有所帮助。

    e2e.ti.com/.../TLK1.0034万_5F00_link_5F00_training_5F00_app_5F00_note-_2800_10_2900_.doc</s>2800 2900

    此致,

    Luis Omar Moran

    高速接口

    SWAT团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lui-San,

    感谢您的持续支持。

    此致,
    KAWAI