请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLK1.0232万 大家好,
感谢您在以下URL中提供注册说明材料。
https://e2e.ti.com/support/interface/high_speed_interface/f/138/t/59.5706万
由于我们的客户在HS_RX端发现错误,他们正在尝试优化HS_RX寄存器设置。 它们不使用链路培训(手动设置)。
对于地址0x1E,0x0004寄存器中的HS_RX寄存器设置,有太多参数和组合需要优化。
优化每个设置的最佳步骤是什么? (第一个优化xxx,然后是yyy...)
我们如何判断该设置是否已优化?
如果您能具体地向我们解释,我们将不胜感激。
此致,
KAWAI