This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB914A-Q1:DS90UB914A-Q1交流定时问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB914A-Q1, DS90UB934-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/597335/ds90ub914a-q1-ds90ub914a-q1-ac-timing-issue

部件号:DS90UB914A-Q1
主题中讨论的其他部件: DS90UB934-Q1

尊敬的支持团队:

我们的客户遇到交流正时问题。

请参阅以下文件。

e2e.ti.com/.../DS90UB914-AC_2D00_timing-E2E.pptx

如果您无法使用E2E,请通过电子邮件发送给我

此致;

 杉山先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我们可以看到您的附件。 我们将查看您的问题并回复给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Palaniappan-san;

    感谢您的回复。

    我正在等待您的快速回答。

    此致,

     杉山先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    根据分析,我同意这一点需要澄清,图6可能没有说明正确的条件。 我们正在进行内部审查,并将在1周内提供更多回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Liam-san:

    感谢 您的支持。

    我正在等待您的评估结果,直到本周结束

    此致,

     杉山先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    很抱歉回复延迟,但需要更多时间进行内部审核。
    第一个指示值是最大上升/下降时间4ns,应能够降低到3ns。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Kiam-san;

    感谢您的支持。

    我们请你考虑这一问题。

    此致,

     杉山先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们确信,运行高达100MHz LVCMOS接口时不会出现计时问题。 这已在具有多处理器接口的客户系统中通过DS90UB914A-Q1和DS90UB934-Q1进行验证。
    根据内部审查,LVCMOS的最大上升下降时间规格可以满足典型值2ns (典型值)最大值3ns (具有足够的余量)。 我们计划在下一个数据表修订版中更新这些值。
    您能否确认处理器对其计时要求的输入电平是多少? 这是0.2 (是)/ 0.8 (是)。 如果这是0.65 更典型的CMOS/CMOS输入0.35 ,则会为最坏情况计算提供额外的计时余量。

    在之前的分析中,假设最坏病例在同一IC中既具有最坏病例缓慢上升/下降,也具有快速上升/下降。 情况并非如此,因为根据IC制造,更快/更慢的设备属性将对PCLK和工艺数据的上升/下降产生类似影响。 删除此假设还将改善最差情况的计算。

    此致,
    Liam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Liam-san:

    感谢您的支持。
    我确认所需的输入电平为0.8V/2.0V(VDDIO=3.3V)。
    你能告诉我上面的上升和下降时间吗?
    我只了解更快/更慢的属性。

    此致,
    杉山先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您耐心等待我们对本次调查进行尽职调查,以达到规格利润率。 根据之前的回答,Cload = 8pF (PCLK为8pF)下的最差案例上升下降时间为2.8ns。 对于rout,Cload = 8pF时的最差案例上升/下降时间为3ns。
    我们也可以将最小输出保持数据从0.38T增加到PCLK最小值,此分析仍在进行中。

    此致,
    Liam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Liam-san:

    感谢您的支持。

    我更新了文档。

    您可以 确认吗?

    e2e.ti.com/.../DS90UB914-AC_2D00_timing-E2E_5F00_2.pptx

    请问,0.38T何时会增加?

    此致,

     杉山先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我认为这过于悲观,因为输入的阈值是0.24 * Vdd到0.8 Vdd。
    LVCMOS输出的上升/下降时间为20 % 至80 % 或0.66V至2.64V,而IC为0.8 至2.0V或24 % 至60 %
    计算应更像0.38UI–0.7ns–1ns > 2ns假设最大PCLK = 100MHz。
    任何保留时间的改进都将带来额外的利润。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Liam-san:

    我认为上升/下降时间也过于悲观。
    但II无法理解您的计算。
    你能教我这个公式大约0.7纳秒和1纳秒吗?

    此致,
    杉山先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    对于计算,它仍显示为上升/下降时间* 1/2。 由于输入电平VIH/ VIL与VOH/ VOL之间存在差异,因此,通过VH/VOL转换时间将会减少,或者将*1/2或0.5 多应用因子改为上升/下降时间* 0.36 0.3 或1 nsec (上升/下降3ns)和0.60 0.84 ns (上升/下降2.8ns)。
    因此,最差情况保持时间最大/最大值为0.38T - 0.84ns - 1ns;在100MHz PLK = 3.8ns -1.84ns = 1.96ns时。
    此计时符合客户的要求,严格的数据最大上升/下降时间规格
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Liam-san:

    感谢您的支持。

    我明白了。

    我 又是用你们的公式计算的。

    这些时机满足了所有情况。

    我会向客户解释和报告。

    谢谢你。

    此致,

     杉山先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    欢迎您,很高兴我们能够澄清这一点。