This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:HV模式/DE模式

Guru**** 2933130 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401A, TFP410, TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/596153/tfp401a-hv-mode-de-mode

部件号:TFP401A
主题中讨论的其他部件: TFP410TFP401

尊敬的先生  

请问TFP401A是否支持此面板?? 因此,面板具有DE和HV模式

e2e.ti.com/.../IT056M001A0-_2800_2_2900_.pdf</s>2900

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生

    期待您的回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    TFP401A是DVI接收器。
    您可能想说支持该面板的"TFP410"。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的埃利亚斯  

    我在前面的问题中附上了面板规格  

    此面板为RGG888面板

    请再次检查一下吗?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的埃利亚斯

    期待您的回复

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我需要完整的数据表。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 埃利亚斯  

    仅供参考

    e2e.ti.com/.../IT056M001A0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我认为这个面板不会有任何问题,但是我们无法保证正常运行,因为面板的最小像素周期为33.3ns,而TFP401的最小像素周期为40ns。
    此致