Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB1002 大家好,
在测试TUSB1002 EVM时,我遇到了以下行为:
在未连接任何设备的情况下启动,首先0.5mA,然后在2秒后永久启动1.5mA ->正常
插入USB 3.0 记忆棒后,它将增加到101mA ->正常
拔下USB 3.0 记忆棒后,它保持在101mA,不会再次关闭。
请您评论一下这种行为吗? 是否有办法再次降低电流?
此致
西蒙