This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:EVM的电流消耗

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/598876/tusb1002-current-consumption-of-evm

部件号:TUSB1002

大家好,

在测试TUSB1002 EVM时,我遇到了以下行为:

在未连接任何设备的情况下启动,首先0.5mA,然后在2秒后永久启动1.5mA ->正常

插入USB 3.0 记忆棒后,它将增加到101mA ->正常

拔下USB 3.0 记忆棒后,它保持在101mA,不会再次关闭。

请您评论一下这种行为吗? 是否有办法再次降低电流?

此致

西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Simon,

    我想知道SLP_SID#的状态(它应该是“High”(高)或“Not Connected”(未连接)。 重新驱动器应能够从活动状态更改为断开状态,并启动RX检测。

    此致,
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    SLP_S0针脚打开,测试板上没有跳线。 断开USB记忆棒后,电流消耗通常需要多长时间才能再次下降?

    此致,

    西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Simon,

      我使用USB3外置硬盘重复了测试,在设备断开后,电流降至1.5mA。 测试用例相同,SLP_S0上没有跳线。 (为了测量电流,我拆下了R26,并将3.3V电源连接到J11的引脚2 (用于VCC)和J10的引脚2 (用于GND)上)。

    此致,

    迭戈。