This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1310A:外部时钟和电源过滤

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1310A, TUSB1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/598092/tusb1310a-external-clock-and-power-supply-filtering

部件号:TUSB1310A
主题中讨论的其它部件: TUSB1310

USB团队,您好!

我的客户对TUSB1310A有几个问题,他们 只使用 超高速操作,而不使用USB2 PHY。

1.对于TUSB1310A外部时钟:为获得最佳Tx和Rx抖动性能,建议使用哪种输入:

答 XI (A12)作为单端1.8V时钟输入?

B. REFCLKP/REFCLKN (C13/C14)作为差分时钟输入? 这些引脚在TUSB1310A数据表中标记为保留,但在旧TUSB1310的SuperPHY和Ultrahub示意图中显示。

 

2.我们正在修订TUSB1310A电源滤波和去耦,以确保Tx和Rx抖动性能,并希望了解有关某些引脚的更多信息。  请确认/回答以下问题?

 

答 引脚P12 VDDA3P3似乎仅用于USB2,是否正确? 如果是这样,我们将不会将重点放在其过滤/分离上。

 

B. Ultrahub示意图中的针脚C10 VDDA1P8被命名为US3_VDDO_1P8,可选连接至数字1.8V。 此引脚为什么I/O提供电源,我们最好将其与敏感的1.8V模拟电源分开吗?

 

C. Ultrahub示意图中的针脚C11 VDDA1P1是US3_VDDO_1P1。 此引脚为哪个I/O提供电源,我们最好将其与敏感的1.1V模拟电源分开吗?

如果您有任何疑问,请告诉我。

谢谢!

此致,

~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    我们将检查您的问题,我们将很快与您联系。

    此致,

    Gerardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gerardo,

    下午好,对这些问题有什么新的了解吗?

    客户还有几个跟进问题:

    3. Ultrahub和Superphy原理图中的TUSB1310A引脚C12“VDDA1P1”是超高速PLL电源引脚“VDDA1P1SSPLL”。 为了保证USB3 Tx和Rx抖动作为主机和设备(因为设备是主要使用案例,这两者中比较困难)的良好余量,我想考虑在PLL引脚上添加RC滤波器。 问题包括:

    答 针脚C12 PLL针脚是否具有恒定(DC)电流负载(即di/dt为零)? 如果是,则RC滤波器是此引脚的良好滤波器拓扑。

    B. 此引脚的典型电流和最大电流(mA)是多少?

    C. 我正在考虑典型的PLL RC滤波器,例如0.43 Ω 或0.56 Ω 的R和1uF,2.2uF或4.7 UF的C,具体取决于所需的引脚电流(mA)和角频率。 例如,如果使用0.43 欧姆和2.2 UF的RC (具有1.1V直流偏置的2.0 UF),则会导致角频率为185KHz。 引脚C12到Tx抖动和Rx容差的抖动传输功能是否可用?

    此致,
    ~John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:
    请参阅以下答案。 所要求的大多数资料都无法获得。 很抱歉。

    1.对于TUSB1310A外部时钟:为获得最佳Tx和Rx抖动性能,建议使用哪种输入:
    答 XI (A12)作为单端1.8V时钟输入?
    B. REFCLKP/REFCLKN (C13/C14)作为差分时钟输入? 这些引脚在TUSB1310A数据表中标记为保留,但在旧TUSB1310的SuperPHY和Ultrahub示意图中显示。

    答案。 REFCLK不再用作REFCLK,请改用XI。
    2.我们正在修订TUSB1310A电源滤波和去耦,以确保Tx和Rx抖动性能,并希望了解有关某些引脚的更多信息。 请确认/回答以下问题?

    答 引脚P12 VDDA3P3似乎仅用于USB2,是否正确? 如果是这样,我们将不会将重点放在其过滤/分离上。

    答案。 我没有这些信息,数据表也没有说明。 我建议安装去耦合盖。

    B. Ultrahub示意图中的针脚C10 VDDA1P8被命名为US3_VDDO_1P8,可选连接至数字1.8V。 此引脚为什么I/O提供电源,我们最好将其与敏感的1.8V模拟电源分开吗?

    答案。 我没有这方面的资料。 我建议单独保留VDDA1P8和VDO1P8。

    C. Ultrahub示意图中的针脚C11 VDDA1P1是US3_VDDO_1P1。 此引脚为哪个I/O提供电源,我们最好将其与敏感的1.1V模拟电源分开吗?
    答案。 我没有这方面的资料。 我建议单独保留VDDA1P1和VDO1P1。


    3. Ultrahub和Superphy原理图中的TUSB1310A引脚C12“VDDA1P1”是超高速PLL电源引脚“VDDA1P1SSPLL”。 为了保证USB3 Tx和Rx抖动作为主机和设备(因为设备是主要使用案例,这两者中比较困难)的良好余量,我想考虑在PLL引脚上添加RC滤波器。 问题包括:

    答 针脚C12 PLL针脚是否具有恒定(DC)电流负载(即di/dt为零)? 如果是,则RC滤波器是此引脚的良好滤波器拓扑。
    答案。 我没有这方面的资料。 我建议遵循参考设计的原理图。

    B. 此引脚的典型电流和最大电流(mA)是多少?

    答案。 有关VDDA1P1引脚的电源编号位于数据表的设备功耗部分。 遗憾的是,这些是针对全轨的,而不是特定的销。

    C. 我正在考虑典型的PLL RC滤波器,例如0.43 Ω 或0.56 Ω 的R和1uF,2.2uF或4.7 UF的C,具体取决于所需的引脚电流(mA)和角频率。 例如,如果使用0.43 欧姆和2.2 UF的RC (具有1.1V直流偏置的2.0 UF),则会导致角频率为185KHz。 引脚C12到Tx抖动和Rx容差的抖动传输功能是否可用?
    答案。 抖动容差不可用。

    此致,
    Gerardo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    内部由Helpme TT处理