This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:4K信号问题

Guru**** 2613185 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/592342/tmds181-4k-signak-problem

部件号:TMDS181

您好,TI:

我检测到4K信号问题,

在TMDS181EVM的默认条件下,

销钉

项目

设置

1.

HDP_SRC

JP 1-2用于未使用

J3.

I2_EN_PIN

JP 2-3,用于销带

J4.

SCL

JP 1-2用于USB IF至I2C

J6.

SDA

JP 1-2用于USB IF至I2C

J7.

回答1.

nc用于弱内部下拉

(正常模式)

J8.

VSADJ

JP 1-2 6.8KΩ

J11

SIG_EN

JP 2-3用于信号检测启用

J12.

eq_sel_A0

NC,用于自适应均衡器

J14.

TX_TERM_CLT

常闭,用于自动选择术语

J15

Pre_SEL

0 dB的常闭

J17

交换POL

常闭,正常

  输入4K信号(非HDCP)至EVM,输入  HDMI电缆的非热插拔状态。  

某个时间输出为NG (可能检测到较低速率信号) ,显示为较低的图像。

 


  这是正常信号(4K)

这 是NG输出信号(  当显示器接收到信号时,它无法绘制图片。)   

您是否估计了问题的根源?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Toshi:

    我看不到图片,你能再把它拿出来吗?
    我真的不明白问题是什么,你能详细说明一下吗?
    要进行调试,请设置SIG_EN=LOW
    在电脑中,您是否始终看到显示器列出?
    电缆的长度是多少?
    您是否有要分享或测试报告的眼图?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moises,感谢您的回复。
    我想通过消息将照片发送给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Toshi:

    5.7Gbps信号位于TMDS181的输入端,对吗?
    1.54Gbps信号位于TMDS181的输出端,对吗?

    能否确认TMDS_Clock_Ratio_status=1?
    是否可以共享一个TMDS_CLK周期的范围捕获,以查看每个CLK周期中有多少位?
    如果您重置设备,问题是否已解决?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moises,谢谢。
    >5.7Gbps信号是在TMDS181的输入处,对吧?
    >1.54Gbps信号位于TMDS181的输出,对吧?
    是的,它们是。

    我将检查TMDS_Clock_Ratio_status并在稍后发送范围捕获。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Toshi:

    如果数据速率属于2.0 ,则必须将TMDS_CLOCK RATIMENT_STATUS设置为1,以避免数据通道中的频分。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moises,感谢您通过邮件提供的帮助,
    我们尝试使用HPDSNK_GATE来避免此问题,直到今天都没有问题。