Other Parts Discussed in Thread: TMDS181
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMDS181 您好,TI:
我检测到4K信号问题,
在TMDS181EVM的默认条件下,
|
销钉 |
项目 |
设置 |
|
1. |
HDP_SRC |
JP 1-2用于未使用 |
|
J3. |
I2_EN_PIN |
JP 2-3,用于销带 |
|
J4. |
SCL |
JP 1-2用于USB IF至I2C |
|
J6. |
SDA |
JP 1-2用于USB IF至I2C |
|
J7. |
回答1. |
nc用于弱内部下拉 (正常模式) |
|
J8. |
VSADJ |
JP 1-2 6.8KΩ |
|
J11 |
SIG_EN |
JP 2-3用于信号检测启用 |
|
J12. |
eq_sel_A0 |
NC,用于自适应均衡器 |
|
J14. |
TX_TERM_CLT |
常闭,用于自动选择术语 |
|
J15 |
Pre_SEL |
0 dB的常闭 |
|
J17 |
交换POL |
常闭,正常 |
输入4K信号(非HDCP)至EVM,输入 HDMI电缆的非热插拔状态。
某个时间输出为NG (可能检测到较低速率信号) ,显示为较低的图像。
这是正常信号(4K)
这 是NG输出信号( 当显示器接收到信号时,它无法绘制图片。)
您是否估计了问题的根源?