This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:车道互换问题

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/592339/tmds181-lane-swap-problem

部件号:TMDS181

您好,TI,

我在车道交换模式下检测到问题。

在默认设置下,设置swap_POL=L ,

输入1080p60信号, 有时设备不稳定,如下所示。

我在TMDS181EVM上发过短信,您是否有任何解决问题的想法?

我猜问题是  在重新计时器模式下发生的,

未出现问题,指示灯检测=打开,重新驱动器模式。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Toshi:

    您能否详细说明swap_POL=low时的问题?
    用于调试设置SIG_EN=LOW
    车道交换在复位器和复位器模式下工作。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moises,谢谢。 我将通过私人消息向您发送照片。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Toshi:

    当交换/ POL为NC时,您是否会遇到相同的行为?
    您是否可以尝试在交换/ POL引脚上添加1uF电容器?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SWA/POL上的电容器应为0.1 UF,以减少噪音对未连接引脚的影响。 输入通道和极性是否已交换或只是交换了通道?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    澄清,"未连接的引脚"指的是正在中层配置的引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想换一条车道。 所以我将Pin设置为swap_POL=L。
    当WAP/POL处于常闭状态时,器件(TMDS181EVM)在没有交换的情况下工作正常
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Toshi:

    在从布局交换输入通道时使用通道交换功能,它将对通道重新排序,如数据表图26和表2所示。
    TMDS_CLK将移至IN_D2,现在这些引脚将用于时钟恢复。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moises,谢谢。
    问题已清除。