请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB9261 您好,
我已由TI员工提供软件,允许我将TUSB9261编程到RAM中,即不使用外部EEPROM。 我被告知,需要更改的只是"刻录操作码"。 此软件可在Linux下运行。
我想在Windows下实现相同的目标,但是Windows工具似乎没有任何明显的配置选项。请告诉我如何使用Windows工具更改此刻录操作码?
谢谢!
Thomas
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.