This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:编程到RAM

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/596580/tusb9261-programming-into-ram

部件号:TUSB9261

您好,

我已由TI员工提供软件,允许我将TUSB9261编程到RAM中,即不使用外部EEPROM。 我被告知,需要更改的只是"刻录操作码"。 此软件可在Linux下运行。

我想在Windows下实现相同的目标,但是Windows工具似乎没有任何明显的配置选项。请告诉我如何使用Windows工具更改此刻录操作码?

谢谢!

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Thomas:  

    遗憾的是,我们没有适用于Windows的此类工具,因为您需要驱动程序通过批量传输端点发送固件数据

    此致,

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roberto:

    如果软件的两个Linux版本之间的所有更改都是"刻录操作码",那么我不明白为什么Windows版本无法通过与在EEPROM上编程时完全相同的方法发送固件。 当然,TUSB9261保存数据的位置完全独立于用于向其传输数据的方法。

    Thomas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Thomas:

    所需的驱动程序是每次用户连接/关闭并重新打开TUSB9261时自动将固件加载到RAM,而无需用户交互,通过刻录工具执行此操作将需要用户交互。

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roberto:

    公平地说,我明白您的观点,但是在这种情况下,我并不担心它需要用户交互。

    Thomas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Thomas:

    正如我们之前提到的,很遗憾我们的Windows应用程序不支持这一功能,如果客户需要,则需要由其实施。 您可以按照用户指南以及提供的Linux烧录工具找到所有必需的信息。

    此致,Roberto