请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB940-Q1 [ DS90UB940-Q1 ] 帧空白时段持续时间
尊敬的团队:
请帮助我们解决帧同步问题。
DS90UB940按预期根据720p帧输入输出FE和FS数据包。
在默认配置下,帧消隐期似乎小于1 us。
同时,微控制器请求超过64行的帧消隐期。
MIPI文档坚持bellows:
1092线路消隐期不固定,长度可能不同。 接收器应能够处理
1093如[MIPI01]中定义的近零行空白期。 发射器定义的最短时间
1094帧消隐期。 帧消隐期持续时间应可在发射器中进行编程。
这意味着CSI-2源需要灵活地更改帧空白期。
您能告诉我DS90UB940是否可以实现此请求吗?如果可以,请告诉我如何更改帧消隐期?
谢谢!
肯