This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940-Q1:帧空白时段持续时间

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/597559/ds90ub940-q1-frame-blanking-period-duration

部件号:DS90UB940-Q1

[ DS90UB940-Q1 ] 帧空白时段持续时间

尊敬的团队:

请帮助我们解决帧同步问题。

DS90UB940按预期根据720p帧输入输出FE和FS数据包。
在默认配置下,帧消隐期似乎小于1 us。
同时,微控制器请求超过64行的帧消隐期。

MIPI文档坚持bellows:

1092线路消隐期不固定,长度可能不同。 接收器应能够处理
1093如[MIPI01]中定义的近零行空白期。 发射器定义的最短时间
1094帧消隐期。 帧消隐期持续时间应可在发射器中进行编程。

这意味着CSI-2源需要灵活地更改帧空白期。
您能告诉我DS90UB940是否可以实现此请求吗?如果可以,请告诉我如何更改帧消隐期?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    已将此主题分配给合适的应用程序人员,让其查看并作出响应,只需保持关注。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    无法在940内手动调整此值。 CSI-2输出将以固定频率运行(基于PCLK和模式),FS/FE计时将基于从串行器接收到的同步信号。 如果将串行器的视频定时输入调整为具有更多垂直消隐,940输出处FE和FS之间的时间将自动调整。

    谢谢!
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Jason!!