This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV2421:如何在通道链路II传输线路中插入电化隔离

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV2422, DS92LV2421, DS15EA101, DS15BA101, DS25BR100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/596836/ds92lv2421-how-to-insert-galvanic-isolation-in-channel-link-ii-transmission-line

部件号:DS92LV2421
线程中讨论的其他部件:DS92LV2422,, DS15EA101DS15BA101DS25BR100

你好

我的工业客户正在考虑使用通道-链路II进行图像传输
客户考虑的数据速率与1.8 Gbps有关。
传输距离约为40 m 或更高。
设备是DS92LV2421和DS92LV2422。

我们认为DS15BA101和DS15EA101也是实现40 m 或更多传输的电缆延长器。

客户面临的挑战是需要隔离主板和电缆。
您能否告诉我,是否有办法隔离此类高速数据线?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,k-hashi,

    正如您在帖子中提到的,您需要延长距离才能通过40 m 传输数据。 上面列出的DS15BA101和DS15EA101仅指定最高为1.5 Gbps。 我会推荐数据速率较高的设备,例如DS25BR100。

    过去曾提出过一个关于隔离的类似问题。 有关隔离解决方案,请参阅以下e2e帖子。
    e2e.ti.com/.../210.8549万

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ryan:

    感谢您的回答和建议。

    此致,

    K-Hashi。