Other Parts Discussed in Thread: DS92LV2422, DS92LV2421, DS15EA101, DS15BA101, DS25BR100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS92LV2421 线程中讨论的其他部件:DS92LV2422,, DS15EA101, DS15BA101, DS25BR100
你好
我的工业客户正在考虑使用通道-链路II进行图像传输
客户考虑的数据速率与1.8 Gbps有关。
传输距离约为40 m 或更高。
设备是DS92LV2421和DS92LV2422。
我们认为DS15BA101和DS15EA101也是实现40 m 或更多传输的电缆延长器。
客户面临的挑战是需要隔离主板和电缆。
您能否告诉我,是否有办法隔离此类高速数据线?
此致。