请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UR910-Q1 大家好,
我 的主板 连接如下-
我的主板的摄像机输入位于CameraLink接口中,
CameraLink Inputs TI DS90UR907 -->将CameraLink转换为FPD link ii,
FPD链路ii输入TI DS90UR910 -->将FPD链路ii转换为CSI-2。
我的问题是我的相机不输出DE (DVAL)信号, DE 总是'1'(根据相机的规格)。
是否有办法在没有DE信号的情况下使用TI910?是否必须使用?
谢谢..