This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UR910-Q1:无需DE输入,它是否能正常工作??

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/596253/ds90ur910-q1-can-it-work-without-de-input

部件号:DS90UR910-Q1

大家好,

我 的主板 连接如下-

 我的主板的摄像机输入位于CameraLink接口中,

CameraLink Inputs TI DS90UR907 -->将CameraLink转换为FPD link ii,

FPD链路ii输入TI DS90UR910 -->将FPD链路ii转换为CSI-2。

我的问题是我的相机不输出DE (DVAL)信号, DE 总是'1'(根据相机的规格)。

是否有办法在没有DE信号的情况下使用TI910?是否必须使用?

谢谢..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    DS90UR910使用HS,VS和DE构建CSI-2数据包,因此这些是必需的输入。

    此致,
    Liam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Liam!

    我将我的问题改述为-

    当DE始终处于'1'且VS和HS确定视频何时有效\活动时,是否可以与910配合使用?

    可能与 配置PIN有关?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在DS90UR910上,DE是必填项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Darryl!

    您是否有其他设备可以执行此工作?

    意思是,将FPD链路ii转换为CSI -2而无需DE信号?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,我们唯一的另一个部件是DS90Ux940,它也需要DE。