Other Parts Discussed in Thread: DS90UB928Q-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB928Q-Q1 主题中讨论的其他部件:DS90UB928Q, DS90UB927Q,
您好,
对于DS90UB928Q,最大DotClock时的分辨率为1280x720 规格中提到了85MHz。 目前,我们使用1280x800和71MHz DotClock的显示器,因此分辨率稍高,但分辨率和dotclock (1280x800x71MHz)的乘积低于1280x720x85MHz。 它与我们的显示屏配合使用效果良好。
我们的客户现在希望使用分辨率为1920x360的不同显示器,但较低的DotClock (典型值)为51.52Mhz。 数据表已附加。
是否可以将此显示屏与DS90UB928Q配合使用? 作为发射器,将使用DS90UB927Q。
非常感谢。
此致
Markus Schweizer