This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:使用分辨率较高(1920x360而不是1280x720)但数字时钟较低(51.52MHz而不是85MHz)的显示屏。

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB928Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/597984/ds90ub928q-q1-usage-of-a-display-with-higher-resolution-1920x360-instead-of-1280x720-but-lower-dotclock-51-52mhz-instead-of-85mhz

部件号:DS90UB928Q-Q1
主题中讨论的其他部件:DS90UB928QDS90UB927Q

您好,

对于DS90UB928Q,最大DotClock时的分辨率为1280x720 规格中提到了85MHz。 目前,我们使用1280x800和71MHz DotClock的显示器,因此分辨率稍高,但分辨率和dotclock (1280x800x71MHz)的乘积低于1280x720x85MHz。 它与我们的显示屏配合使用效果良好。

我们的客户现在希望使用分辨率为1920x360的不同显示器,但较低的DotClock (典型值)为51.52Mhz。 数据表已附加。

是否可以将此显示屏与DS90UB928Q配合使用? 作为发射器,将使用DS90UB927Q。

非常感谢。

此致

Markus Schweizer

e2e.ti.com/.../SPEC_5F00_CLAA276FP01XN_5F00_V0.0_5F00_Beck-GmHb-_2600_-Co_5F00_160202.pdf</s>16.0202万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    只需确认我们已收到您的请求,并已将其分配给相应的应用程序人员进行审核,以便为您提供回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,此PCLK显示范围在DS90UB928Q-Q1的工作范围内。 所需的PCLK还取决于所选的消隐间隔,因此有一个支持特定水平和垂直分辨率的PCLK范围。 这也显示在显示屏数据表中。