This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243E:"Ioff"支持RS232收发器

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MAX3243E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/598477/max3243e-ioff-support-for-rs232-transceivers

部件号:MAX3243E

对于新开发,我需要单电源(3V3) RS232收发器(3x驱动器,5x接收器,例如典型PC)。 以前的设计使用了MAX3243E设备。

对于这种新设计,RS232收发器可以完全关闭(即 VCC = 0V),但其逻辑输入(即 如果是MAX3243E,则为DIN1,DIN2,DIN3),以便仍被驱动(即 3V3)。

在这种情况下,我担心设备锁扣和通过DIN1..3输入反向驱动收发器电源引脚。

MAX3243E的数据表指定了处于断电状态时的引脚状态和泄漏电流(即 /FORCEOFF = 0V),但这是为正常Vcc工作电压指定的。 当Vcc = 0V时,它不会提及泄漏电流。

对于TI器件,我通常会在数据表中查找'Ioff'规范。

MAX3243E是否适合此场景? 如果没有,有人推荐使用带Ioff保护的RS232收发器吗? 或者,我是否需要在RS232收发器和我的3V3逻辑驱动器之间添加隔离缓冲器(指定了Ioff)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DH,

    当Vcc=0V时,驱动器II参数仍然有效。 在这种情况下,DIN针脚不应支持驱动电源。 如果您有任何疑问,请告知我们。

    此致,