Other Parts Discussed in Thread: MAX3243E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MAX3243E 对于新开发,我需要单电源(3V3) RS232收发器(3x驱动器,5x接收器,例如典型PC)。 以前的设计使用了MAX3243E设备。
对于这种新设计,RS232收发器可以完全关闭(即 VCC = 0V),但其逻辑输入(即 如果是MAX3243E,则为DIN1,DIN2,DIN3),以便仍被驱动(即 3V3)。
在这种情况下,我担心设备锁扣和通过DIN1..3输入反向驱动收发器电源引脚。
MAX3243E的数据表指定了处于断电状态时的引脚状态和泄漏电流(即 /FORCEOFF = 0V),但这是为正常Vcc工作电压指定的。 当Vcc = 0V时,它不会提及泄漏电流。
对于TI器件,我通常会在数据表中查找'Ioff'规范。
MAX3243E是否适合此场景? 如果没有,有人推荐使用带Ioff保护的RS232收发器吗? 或者,我是否需要在RS232收发器和我的3V3逻辑驱动器之间添加隔离缓冲器(指定了Ioff)?