This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:TFP410 DVDD电流消耗

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/594039/tfp410-tfp410-dvdd-current-consumption

部件号:TFP410

团队成员,您好!

我的客户想知道TFP410中DVDD的当前消耗量。

他们在3.3V输出摆动和1.8V输出摆动箱中检查TFP410的DVDD,TVDD和PVDD的电流。 (客户在3.3V回转时将VREF电压更改为DVDD ,或  在1.8V回转时将0.9V)客户得到如下结果。

DVDD电流消耗
 16mA,3.3V摆动
 1.8V摆动时为35mA
TVDD和PVDD器件未被输出摆动级别更改。

此结果是否是TFP410的正确行为? 客户担心他们错误地将原理图与TFP410相关。

记下客户状况
 总线宽度24位
 锁存模式单边
 时钟模式单端
 时钟边缘故障边缘
 参考电压3.3V或0.9V

非常感谢您的帮助。

此致,
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    很抱歉出现延迟,电流消耗将因像素时钟而异。
    在最大工作条件下使用设备时,DVDD的电流消耗最大可达64mA。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elias-San,

    我明白了。  感谢您的回答。

    很抱歉我的回复延迟了。

    此致,
    Akihisa Tamazaki